Holz
Innospann Adapter-Plate zum Aufspannen von Holzwerkstücken in einer CNC-BearbeitungsmaschineVideo 080
Die Innospann Adapter-Plate ergänzt das Blocksauger-Programm von Schmalz hervorragend, indem sie dem Anwender die Möglichkeit gibt, auch sehr schmale, gekrümmte oder komplexe Teile spannen zu können. Dabei können sie je nach Anforderungen mit den konventionellen Blocksaugern im Mischbetrieb eingesetzt werden. Ein flexibles Baukastensystem garantiert für jedes Werkstück die passende Spannlösung. Schmalz bietet für alle gängigen Maschinen auf dem Markt eine entsprechende Lösung anbietet.