Holz

Innospann Adapter-Plate zum Aufspannen von Holzwerkstücken in einer CNC-BearbeitungsmaschineVideo 080

Innospann Adapter-Plate zum Aufspannen von Holzwerkstücken in einer CNC-Bearbeitungsmaschine
Innospann Adapter-Plate zum Aufspannen von Holzwerkstücken in einer CNC-Bearbeitungsmaschine

Die Innospann Adapter-Plate ergänzt das Blocksauger-Programm von Schmalz hervorragend, indem sie dem Anwender die Möglichkeit gibt, auch sehr schmale, gekrümmte oder komplexe Teile spannen zu können. Dabei können sie je nach Anforderungen mit den konventionellen Blocksaugern im Mischbetrieb eingesetzt werden. Ein flexibles Baukastensystem garantiert für jedes Werkstück die passende Spannlösung. Schmalz bietet für alle gängigen Maschinen auf dem Markt eine entsprechende Lösung anbietet. Die Innospann Adapter-Plate wird auf den bestehenden Maschinentisch wie ein herkömmlicher Blocksauger aufgebracht. Sauger in drei verschiedenen Standard-Abmessungen können nun völlig flexibel je nach Anwendung auf der Adapter-Plate positioniert werden. Nachdem Sie auf dem Magnetisch vorfixiert wurden, kann das Werkstück aufgelegt und durch Aktivieren des Betriebsvakuums gespannt werden. Ein breites Zubehör- und Ersatzteil-Programm ergänzt das Standard-System um Tastventile, Abhebesysteme, Anschläge und vieles mehr. Bei Beschädigung der Sauger-Cups können sowohl der Dichtrahmen als auch der ganze Cup kostengünstig und problemlos ausgetauscht werden.