Chemie und Pharmazie
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum ergonomischen Transport von FässernVideo 047
Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic kann je ein Fass mühelos angehoben werden. Durch die elektronische Warneinrichtung des Hebegeräts wird der Mitarbeiter bei Stromausfall geschützt. Der Vakuum-Speicher garantiert für diesen Fall ein langsames Absinken des Fasses. Durch die gute Erreichbarkeit des Bedienbügels ist das Hebegerät besonders ergonomisch und verspricht die nötige Schonung der Gesundheit. In Kombination mit einer an der Wand angebrachten Einschienenbahn kann das Hebegerät in diesem Bereich optimal eingesetzt werden.