Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboSprint para la alimentación de una máquina con sacos de azúcarVídeo 032

Tubo elevador por vacío JumboSprint para la alimentación de una máquina con sacos de azúcar
Tubo elevador por vacío JumboSprint para la alimentación de una máquina con sacos de azúcar

El tubo elevador por vacío JumboSprint permite dirigir de forma exacta y segura los sacos de azúcar. La carga se baja con el movimiento de "presionar" el asa y se eleva con el de "levantar" el asa. Con la ventosa para sacos, los sacos de azúcar hechos de papel se levantan muy fácilmente. Los requisitos impuestos a este auxiliar de elevación en cuanto a ergonomía, manejo sencillo, rapidez y manejo mediante una sola persona se han podido satisfacer al completo con el tubo elevador por vacío JumboSprint. La pluma giratoria mural WK utilizada ofrece una suavidad de funcionamiento extrema gracias al alojamiento deslizante especial del cojinete oscilante. Aunque el recinto sea de poca altura, la pluma giratoria mural garantiza un buen aprovechamiento de la superficie de trabajo disponible.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje