Metal y Chapa

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación y descarga de un centro de mecanizado por láser de la empresa TRUMPFVídeo 132

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación y descarga de un centro de mecanizado por láser de la empresa TRUMPF
Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación y descarga de un centro de mecanizado por láser de la empresa TRUMPF

El elevador por vacío VacuMaster Basic es especialmente adecuado para la manipulación de chapa. El elevador está equipado con ocho placas de ventosa. Éstas sujetan la pieza sin dañarla y sin dejar huellas en ella. Las placas de ventosa se pueden ajustar a cualquier tamaño de la pieza en un travesaño. El asa de manejo permite un trabajo ergonómico. Un dispositivo de aviso avisa al usuario cuando el nivel de vacío es demasiado bajo y una señal acústica hace lo propio en caso de fallo de corriente. Esto aporta la máxima seguridad durante todo el proceso de manipulación. El elevador es extremadamente robusto, lo que garantiza una larga vida útil. El pescante montado sobre columna está montado directamente en el centro de mecanizado por láser de Trumpf. Esto garantiza una alimentación y descarga sencillas del centro de mecanizado. Con el elevador por vacío y el pescante montado sobre columna se ha podido diseñar la carga y la alimentación de forma productiva y ergonómica.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa