Metallo e Lamiera

Bloccaggio efficiente di cubi in alluminio con il sistema di bloccaggio con il vuoto piastra MatrixVideo 056

Bloccaggio efficiente di cubi in alluminio con il sistema di bloccaggio con il vuoto piastra Matrix
Bloccaggio efficiente di cubi in alluminio con il sistema di bloccaggio con il vuoto piastra Matrix

L'applicazione mostra una piastra Matrix su un centro di lavorazione CNC per la lavorazione del metallo. È fissata sul tavolo della macchina mediante bloccaggi meccanici. Grazie al vuoto, il sottile lato inferiore del pezzo può essere bloccato senza indugio in modo preciso, consentendo così un'efficace lavorazione a 5 assi in un unico bloccaggio. Per la produzione di vuoto, viene utilizzato il gruppo per il vuoto VAGG di Schmalz. La struttura compatta consente l'impiego mobile, nonché lo spostamento ergonomico sul luogo d'impiego mediante una maniglia e le rotelle.