Legno

Ragno di presa a vuoto SSP per la movimentazione efficienti di tavole di legnoVideo 148

Ragno di presa a vuoto SSP per la movimentazione efficienti di tavole di legno
Ragno di presa a vuoto SSP per la movimentazione efficienti di tavole di legno

In uno stabilimento di produzione di case prefabbricate occorre alimentare strati completi di tavole di legno ad un impianto di classificazione. Questa fase di lavoro viene gestita da una soluzione di alimentazione automatizzata. L'azienda ha cercato una soluzione efficace, affidabile e al contempo conveniente. Con un ragno di presa a vuoto appositamente studiato per il processo, Schmalz è riuscito a soddisfare questi requisiti. Il ragno di presa a vuoto SSP-SBX è stato progettato in particolare per la movimentazione di tavole di legno ruvide e arcuate. La rete di aspirazione è stato progettato da responsabili di progetto esperti. Esso è dotato di sistemi di presa a vuoto del tipo SBX. Le ventose sono indicate in particolare per il legno ruvido. La rete di aspirazione può afferrare senza sforzi strati completi. Il sistema di presa è provvisto di una potente soffiante. In combinazione con un sistema di valvole intelligente è possibile movimentare senza problemi sia strati con intercapedine o tavole con fori dei rami. Il sistema di presa chiude automaticamente le unità aspiranti non occupate, aumentando ulteriormente la forza di presa. Le diverse altezze delle tavole di legno possono essere compensate dalla spugna di tenuta. La struttura compatta e leggera del sistema di presa a vuoto consente l'impiego in un robot a portale. Grazie al ragno di presa a vuoto è stato possibile trovare una soluzione salvaspazio, efficace e affidabile per il processo.

Video dell'applicazione dal settore Legno