Legno

Sistema di presa a vuoto SBX per la movimentazione di strati di tavole di legno dopo il processo di segaturaVideo 149

Sistema di presa a vuoto SBX per la movimentazione di strati di tavole di legno dopo il processo di segatura
Sistema di presa a vuoto SBX per la movimentazione di strati di tavole di legno dopo il processo di segatura

In una segheria, si scaricano e si impilano le tavole di legno dopo il processo di segatura. Lo scarico della macchina avveniva prima manualmente con l'impiego di quattro collaboratori e conseguente enorme affaticamento fisico. L'azienda ha deciso quindi di automatizzare questa attività e utilizza oggi un sistema di presa a vuoto di Schmalz. Il sistema di presa a vuoto SBX è stato progettato appositamente per la movimentazione di legno ruvido e soddisfa i requisiti di questa fase di lavoro. Con il sistema di presa a vuoto è possibile movimentare materiale naturale con superficie fortemente arcuata o ruvida, nonché materiale con fori dei rami o crepe. I sistemi di presa a vuoto sono disponibili in diverse lunghezze così da poter essere adattati con flessibilità alla grandezza dello strato di prodotto. La spugna di tenuta e l'unità valvola compensano le perdite, assicurando una tenuta sicura. Una valvola di esclusione integrata chiude automaticamente le unità aspiranti non occupate, impedendo così una caduta del livello di vuoto. Una rapida generazione di vuoto si ottiene grazie ad un potente generatore di vuoto. Un ulteriore vantaggio del sistema di presa a vuto SBX è la facilità di manutenzione. L'unità valvola compatta e la spugna di tenuta della ventosa possono essere sostituite in un istante. Il peso specifico minimo consente l'impiego in un robot industriale. I sistemi di presa a vuoto vengono azionati con un generatore di vuoto esterno.

Video dell'applicazione dal settore Legno