Logistica e Imballaggio

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati diversi di prodottoVideo 135

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati diversi di prodotto
Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati diversi di prodotto

Il sistema di presa a vuoto per strati SPZ è composto da gripper per superfici a bloccaggio modulare. Il gripper può essere adeguato facilmente alle esigenze individuali. La superficie di aspirazione è composta da una schiuma di tenuta flessibile che si adegua ottimamente ai contorni dei pezzi corrispondenti. Il sistema di presa per strati è provvisto di valvole di esclusione che registrano i punti liberi sulla superficie di aspirazione e li chiudono. Questa tecnica consente anche l'impiego con strati piccoli o lacunosi. La produzione di vuoto integrata comporta ulteriori vantaggi. Il gripper può essere collegato direttamente alla rete di aria compressa e non è necessario collegarlo a un produttore di vuoto esterno. In questo modo si semplifica il montaggio e si riducono i contorni di disturbo. Inoltre è necessario evacuare un volume notevolmente minore, riducendo i tempi di ciclo poiché la depressione necessaria viene creata più velocemente. Il gripper è ideale per un processo di movimentazione dinamico e, grazie alla sua flessibilità, trova diverse possibilità d'impiego ad es. nei centri di distribuzione e nelle stazioni di imballaggio.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio