Metallo e Lamiera

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario per la movimentazione di pezzi pesanti, completamente a tenuta d’ariaVideo 044

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario per la movimentazione di pezzi pesanti, completamente a tenuta d’aria
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario per la movimentazione di pezzi pesanti, completamente a tenuta d’aria

Il sollevatore a vuoto VacuMaster Vario 2000 consente di spostare lastre in acciaio pesanti fino a 2000 Kg. Il sollevatore a vuoto è composto da una traversa longitudinale in acciaio con staffa di comando ergonomica, un serbatoio a vuoto ed un generatore di vuoto integrati, che viene appeso come unità completa alla gru. Per compensare le irregolarità della lastre in acciaio, sono installate in tutto 14 piastre di aspirazione singole a loro volta collegate ad elementi a molla. Il dispositivo di sollevamento può essere comandato da un solo operatore ed è pertanto molto apprezzato. Garantiscono la sicurezza anche in caso di caduta di tensione i serbatoi a vuoto integrati ed una valvola antiritorno che consentono la presa sicura della lastra in acciaio; un segnalatore elettronico emette un segnale acustico in caso di livelli di vuoto troppo bassi. La valvola a cassetto manuale con aggancio sicuro, evita l’errore di comando e l’espulsione involontaria del carico.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera