Metallo e Lamiera

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il trasporto rapido e delicato di elementi in lamiera fino a 300 kgVideo 035

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il trasporto rapido e delicato di elementi in lamiera fino a 300 kg
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il trasporto rapido e delicato di elementi in lamiera fino a 300 kg

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo45 è dimensionato per la movimentazione orizzontale di pezzi fino a 45 kg. Lo scarico razionale delle macchine da parte di un solo operatore riduce i tempi di inattività della macchina e aumenta la produttività. Inoltre il processo di tenuta e sollevamento svolto esclusivamente mediante il vuoto garantisce un lavoro delicato e senza graffi. Il sollevatore tubo a vuoto è provvisto di una ventosa doppia. Entrambe le ventose si possono adeguare in modo continuo sulla traversa longitudinale al corrispondente formato del pezzo. In questa applicazione il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo è combinato con una gru girevole a colonna in alluminio SK per carichi fino a 110 kg. L'impianto gru estremamente scorrevole consente il comando ergonomico del sollevatore tubo a vuoto e integra alla perfezione la soluzione Schmalz.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera