Vetro

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per la movimentazione di lastre di vetroVideo 131

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per la movimentazione di lastre di vetro
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per la movimentazione di lastre di vetro

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic afferra il pezzo mediante il vuoto. Il dispositivo di sollevamento è provvisto di quattro piastre di aspirazione che garantiscono una movimentazione delicata e sicura. Le piastre di aspirazione sono realizzate in un materiale speciale che lascia impronte sul vetro. Un manometro a vuoto che mostra la depressione attuale garantisce una maggiore sicurezza durante l'intero processo di movimentazione. Se il vuoto non è sufficiente per sollevare il pezzo in modo sicuro, viene emesso un segnale acustico. L'elemento di comando nella dotazione di base garantisce di lavorare in modo ergonomico con il dispositivo di sollevamento. Un paranco a catena solleva e abbassa il dispositivo di sollevamento con il pezzo aspirato. Il dispositivo di sollevamento è fissato a una gru girevole a colonna. Il braccio della gru in alluminio consente la scorrevolezza necessaria durante il processo di carico manuale. La gru girevole copre una vasta area di lavoro e al contempo è sicura e ha un ingombro estremamente ridotto. L'impiego del dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster permette la realizzazione più semplice ed ergonomica del processo.

Video dell'applicazione dal settore vetro